This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2733:LM2733输出电容

Guru**** 2358920 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54060A, LM2733
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1413832/lm2733-lm2733-output-capacitance

器件型号:LM2733
主题中讨论的其他器件:TPS54060A

工具与软件:

大家好!

我 通过 TPS54060A 提供5V 输出、并使用5V 通过 LM2733切换12V。 您可以在下面看到我的设计。


我使用12V 输出驱动 MCP81071B、NCP 输出驱动260 Ω 线圈。


下面是我的问题:

1) 1)我查看 LM2733的数据表时、发现您可以使用4.7nF 到10uF 的电容、而更大的电容也没有问题。 我有十二个并行10uF 电容器。 这是否必需? 我是否仅使用10uF?

2) 2)可实现超低纹波的最小电容值是多少?

3) 3)如何优化设计?

感谢你的帮助。

此致。

Basri Kaya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Basri Kaya、

    请注意、此器件的专家在周三之前不在办公室、但我想先回答您的一些问题:

    1. 如果要讨论输出电容、这更多地取决于负载、而不是 LM2733、但建议最小值为4.7uF。

    2.要尽量减小纹波、您通常需要更大的电容、因此需要在应用中检查可以达到多低。

    3、为了优化,我认为您需要在启动、正常运行和关机过程中检查系统。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Basri:

    有关 Cout 优化、请参阅 Brigitte 的评论。  

    这里还有两条评论:

    • 建议在 Vin 和 SHDN 引脚之间添加一个51kΩ 电阻器。
    • 您使用的 LM2733版本是什么? "X"或"Y"? 我需要知道工作频率才能估算有效输出电容和 Vout 纹波之间的关系。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、  

    我在发送该线程之前测试了我的电路、但结果不清楚重新设计的意图。

    首次测试:





    第二项测试:




    黄色信号:LM2733的输出12V

    粉色信号:LM2733的5V 输入

    绿色信号:NCP 输出

    蓝色信号:NCP 输入
      

    此致、

    Basri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨蕾

    我将查看51kΩ 的数据表。 谢谢你。

    我的订购代码是"LM2733XMF/NOPB"。

    此致、

    Basri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Basri:

    我认为您的测量设置可能并不合适。

    您能告诉我 LM2733的输入和输出测试点在哪里吗? 示波器的使用带宽是多少?  

    在您的应用中、以下是 Vout 纹波的粗略估算值:

    Vout 纹波(μF)= 420 * Iout (A)/有效 Cout (μ F)。

    例如、假设 NCP 的总连续输入(也是 LM2733的输出)为0.2A、有效 Cout 为5μF

    Vout 纹波(mV)= 420 * 0.2/5mV = 16.8mV。

    您可以根据所需的 Vout 纹波来确定总有效 Cout。

    此致

    Lei