This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TMUXS7614D:什么是 SPI 控制多路复用器?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUXS7614D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1414342/faq-tmuxs7614d-what-is-a-spi-controlled-mux

器件型号:TMUXS7614D

工具与软件:

大多数多路复用器使用 GPIO 信号在输入和输出连接之间切换。 控制多路复用器的另一种方法是使用 SPI。 使用 SPI 控制的器件将具有四个引脚来代替 GPIO 控制引脚:SDI、SDO、CS 和 SCLK。 由于控制 SPI 器件需要多达4个引脚、因此更常见的情况是它在具有8个或更多通道的多路复用器上实现。 多路复用器具有内部 SPI 接口(如图1所示)、允许独立控制开关、从而实现尺寸更小的设计。

   

  图1–SPI 控制的多路复用器图

地址模式

TMUXS7614D 是 TI 首个真正的 SPI 控制多路复用器。 它是一款1:1、单刀单掷(SPST) 8通道 SPI 控制型多路复用器。 SPI 信号通信默认为地址模式、在该模式下、多路复用器的寄存器由以芯片选择线路(/CS)为界的16位 SPI 命令访问。 启用 CRC 后、SPI 信号将改为24位命令。 除地址模式外、该器件还可在突发和菊花链模式下运行。 SPI 接口引脚为 SDI、SDO、SCLK 和/CS。 在执行 SPI 命令期间、/CS 必须保持低电平、而 SDI 线上的数据由器件在 SCLK 的上升沿捕获。 数据在 SCLK 的下降沿通过 SDO 线路发送。 下面的图2展示了 SPI 信号通道。

       图2–SPI 地址模式图

SDI 线路上的第一位指示它是读取还是写入命令。 如果该位为1、则为读取操作;如果该位为0、则为写入操作。 接下来的7位与目标寄存器地址相关。 其余8位是数据位。 这些寄存器包含在写命令期间通过 SPI 接口发送的数据。 在读取命令中、会忽略 SDI 线上的最后八位、因为在时钟周期9至16期间、SDO 线路会发送目标地址寄存器中包含的数据。 在读取命令期间、存储在目标寄存器中的数据在 SCLK 下降沿的 SDO 线上的最后八位中发送。

突发模式

通过突发启用寄存器启用突发模式。 它允许 SPI 接受连续的命令、而无需将/CS 线路置为无效。 它使用与地址模式相同的16位命令结构来与器件通信。 SDO 线路的工作方式也与地址模式类似。

        图3–SPI 突发模式图

菊花链模式

TMUXS7614D 可以通过发送16位 SPI 命令0x2500进入菊花链模式。 菊花链模式允许以菊花链配置连接多个器件。 在菊花链模式下、用户可以打开或关闭链上每个器件上的单独开关。 所有器件 V­L­ 相同的/CS、SCLK 和 μ C 线路。 每条 SDO 线路都连接到链上下一个器件的 SDI 线路、但最后一个连接回 MCU 的器件的 SDO 线路除外。 要退出菊花链模式、需要进行硬件复位。 菊花链中的 SPI 信号如下面的图4所示。 表1显示了使用通过 GPIO 上的 SPI 控制的高通道多路复用器的优势。  

      图4–SPI 菊花链模式图

   表1–GPIO 与 SPI I/O 计数比较

有关 TMUXS7614D 的更多信息: