This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX136:请求:REACH 声明、包括附件十四和附件十七

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1413626/tmux136-request-reach-declaration-including-annex-xiv-and-annex-xvii

器件型号:TMUX136

工具与软件:

您好、我是否可以申请 REACH 声明 (包括  TMUX136MRSER 的附件 XIV 和附件 XVII)?

此致、

David Xiao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    请发送您要查找内容的示例文档吗?

    我个人以前没有看到过此文档、但请向我发送一个示例、我可以查看我是否能找到您要查找的内容。

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kameron:

    请参阅附件示例。  e2e.ti.com/.../STMicro_5F00_REACH_5F00_Declaration.pdf CURRENT REACH 文档 I 可查阅、TI 仅提供了附件十七。我是否拥有也包含附件十四的修改文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    感谢您发送竞争对手 REACH 声明。

    我在线找不到 TI 器件的 REACH 声明及附件信息、所以您能否向我发送此器件的文档。

    这就是我找到的

    2.此外,我将与我们的产品工程团队讨论,看看我们是否可以添加我们修改现有文档。

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    因此、在与 PE 团队谈论该器件之后、TI 有关于器件 REACH 的一般声明。 根据 TI.com、该器件的 REACH 状态为 Yes

    下面是德州仪器(TI) REACH 声明: 德州仪器(TI) REACH 文章条款声明(修订版 AG)

    此外、 "质量和可靠性"部分提供了这些信息。  

    多路复用器团队无权在 TI 公司范围内即时更改声明。

    您可以尝试联系下面链接中的客户支持团队、尝试找到更多相关信息。  

    https://ticsc.service-now.com/csm/?_ticdt=MTYzMjI0MzAyM3wwMTdhYmY0M2MxNGEwMDA3YzczM2EyNjZiMWMxMDMwNzMwMDFhMDZiMDBiZDB8R0ExLjIuMjEwNjkyMzY2MC4xNjI2NzA2NTI3

    谢谢!

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kameron:

    我发现 REACH 声明不包括附件十四。是否可以仅为  TMUX136MRSER 生成声明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    根据我所知、TI REACH 声明涵盖整个公司、多路复用器产品线本身无权编辑/更改。

    是否有另一个 TI 产品包含单个 REACH 声明的示例?

    一般而言、我建议与客户支持联系、因为 e2e 更像是处理电路设计问题的技术论坛

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kameron:

    我试过。 请将我的请求转发给您认为负有责任的任何人。 我很难确保我能得到答案。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    在与我们的 PE 团队交谈后、我们的产品线似乎无权这样做。

    如果有其他方法可以帮助您、请告诉我。

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kameron:

    是否有可能将我的请求转发给有权的人?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我不清楚由谁负责 TI 的 REACH 声明。

    不过、我认为最好能够联系客户支持团队来阐明 TI 的陈述。

    谢谢、此致、

    Kameron