This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:本设计中 LM2597SX-5.0的 CF 电容器在哪里?

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1416166/lm2596-where-is-the-cf-capacitor-in-this-design-for-the-lm2597sx-5-0

器件型号:LM2596

工具与软件:

我使用了电源设计工具为 LM2596SX-5.0降压转换器(输入电压最小值= 11V、输入电压最大值= 13V、输出电压= 5V、输出电流最大值= 3A)。 问题在于、我在物料清单中使用了 CF 电容器、但它并没有放在原理图上。 如我所见、LM2596S-ADJ 有时需要在 R2上设置一个 CFF 电容器、但在本例中、我有一个固定输出 LM2596、并且原理图上也没有 R2。 如果不是错误、那么我应该将 CF 帽放在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您是正确的;您不需要具有固定输出电压选项的 CF。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!