This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3359:制御信号(数字输入)の電圧について

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1416870/ts5a3359-digital-input

器件型号:TS5A3359

工具与软件:

1) 1) VCC = 3.3Vで使用する時 Ω

データーシートの4ページに、推荐运行 ConditionsにVI = VCC =(max)の記載が有ります。μ V

データーシートの7ページに、~5.5Vの記載が有ります。逻辑高电平 VIH:2 μ s

制御信号IN1 Ω 2はVCCより高い電圧を入力しても良いですか Ω?

その時、制御信号(IN1/2)から電源(VCC)への電流の漏れ込みは無いですか?

2) VCC = 5.0Vで使用する時制御信号IN1 μ 2を3.3V系信号で駆動しようと考えてます。Ω(Vin=3.0V~3.4V)

データーシートの5ページ記載の、~5.5Vの規格は満足しています。逻辑高电平 VIH:2.4 μ A

制御可能と考えていますが良いですか?μ A

その時、電源(VCC)から制御信号(IN1/2)への電流の漏れ込みは無いですか?

上記1)、2)共に異種電源系の接続となりますが、注意する事項はありますが?
どこかに電流制限用の抵抗が必要とか……

ご教授方、よろしくお願いします。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为建议的运行条件存在拼写错误。 从绝对最大额定值表中可以看出、从数字端口到 GND 好像只有一个 ESD 单元、但从数字输入到电源没有一个、因此不应有任何因素限制您在 IN1/2引脚上电压高达5.5V。

    请注意、红色部分没有正额定值。 如果有 ESD 单元、则会有正额定值。 如果有 ESD 单元、则应限制为 VCC、否则它通常是最大电源电压。 因此、在这种情况下、不应该有漏电到电源。

    在 VCC = 5V 且 IN1/2为3-3.4V 的情况2中、这应该完全没问题。 但请注意、您可能会看到比数据表典型值更高的电源电流。 当控制输入为 GND 或至少为 VCC 时、电源电流则处于最低。

    谢谢!
    Rami