This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4053A:修订历史记录

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4053A, SN74LV4051A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1414959/sn74lv4053a-revision-history

器件型号:SN74LV4053A
主题中讨论的其他器件: SN74LV4051A

工具与软件:

您好!

版本为■μ A L、除修订历史记录中的内容外、还更改了以下各项。 是否计划将这些更改添加到"修订历史记录"中?

P5、VCCmin)μ s

P6、Icc典型值)@25℃ 添加

Δ V・、COS、CIS、COS (on)

P7P8、时序特性(典型值)

P8、tPHZ、tPLZ、(max)@VCC = 5V±0.5V

P8、频率响应(开关导通)

■关于 P7的 COS、CIS 和 COS (ON)、各个版本之间的值有所不同 K and Rev. L.

我是否理解了测量条件相同但值已更改、这是正确的?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishie、

    感谢您发送此邮件至我们的意向、因为这可能是数据表错误、我们将努力修复此错误。

    请预计明天会得到响应、以确认您对某些规格的测量条件与值变化的查询

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishie、

    经过进一步调查、我需要更多时间来弄清修订版 K 和修订版 L 之间没有在修订版历史记录中概述更改的原因。  

    如果您对此有任何即时问题、请告诉我、我将在收到更多信息后更新此主题

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    我们通过研究这一点、23pF 数字实际上来自 SN74LV4051A 规格、 SN74LV4053A 电容仍然为8.2pF。 COS (ON)是应该与 CIS 匹配的新规格。 COS 没有更改、只是根据新的数据表标准进行四舍五入。  

    谢谢!

    Stephen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen-San、Kameron-San、

    感谢您的检查。

    我了解数据表中除"修订历史记录"中所述之外存在其他更改。 我将把信息传递给客户。 如果我收到客户的其他问题、请让我咨询他们。

    此致、

    Nishie