This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4051B:CD4051BM96和 CD4051BM96G3的区别

Guru**** 1782690 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4051B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1417438/cd4051b-differences-between-cd4051bm96-and-cd4051bm96g3

器件型号:CD4051B

工具与软件:

嗨、团队:

CD4051BM96G3已停产。 CD4051BM96现在处于激活状态。

它们是否具有相同的裸片? 我们对 CD4051BM96进行了哪些更新、以使其比 CD4051BM96G3更便宜?

非常感谢!

此致、

Yanhui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该网站未显示这些信息、但 G3通常表示锡铅镀层(而不是 NiPdAu)。

    市场价格由供求决定。 旧版 CD4051B 器件可能尚未采用300mm 晶圆制成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    我明白了。 因此、它们使用不同尺寸的晶圆进行生产、内部设计完全相同。 对吗?

    此致、

    Yanhui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不同的裸片。 保证的数据表限值相同。