This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4051A-Q1:有关 SN74LV4051AQPWRQ1 DS 修订版的疑问

Guru**** 2560150 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4051A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1417473/sn74lv4051a-q1-inquiries-regarding-sn74lv4051aqpwrq1-ds-revision

器件型号:SN74LV4051A-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74LV4051A

工具与软件:

您好!

问题1)
在 Datasheet_page 5_VIL 中、有三行表达式"Vcc = 1.65V 至2.7V"。 Vcc = 1.65V、Vcc = 2V、Vcc = 2.3V 至2.7V 是否正确?
​​对于相同的三种条件、列出了三个不同的规格值、我不明白。

问题2)
在 Datasheet_page 6_△RON Vcc = 1.65V 中、规格值为"空白"。 这是否意味着没有"规格值"?

问题3)
如果 TI 数据表中有错误、发布修订版需要多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.这是复制/粘贴错误。 测试条件应与 VIH 相同

    2.这可能意味着该值没有被测量,但也可能有人忘了。 (还需再次注意测试条件中的错误。)

    SN74LV4051A 数据表具有正确的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Conor、

    我同意克莱门斯的观点。 数据表可能会在修订时出现一些复制/粘贴错误。

    我预计修订会在最长2周内完成、并完成我们的发布流程。 不过、这可能迟早会发生、具体取决于其他优先事项。 我在这里为您提供最新信息

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami 和 Clemens:

    感谢您的答复。 我知道发生了复制/粘贴错误。
    因此、我应该使用之前数据表中的值作为空白△RON (Vcc = 1.65V)的基准吗?

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Conor、

    我在数据表的这一部分取了一段内容、其中进行了如下更正:

    正努力让此文章发布。 修复数据表很快速。 有时后端需要一些时间。 我会一直提醒你

    谢谢!
    Rami