This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7234:TMUX7234和 THVD4431

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD4431, TMUX7234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1411892/tmux7234-tmux7234-and-thvd4431

器件型号:TMUX7234
主题中讨论的其他器件:THVD4431

工具与软件:

您好!

我使用 THVD4431获取 RS–232或 RS–485或 RS–422信号。 因为每个协议的 DB9连接器接线不同(对于我的设备)。 我想根据所选模式重定向 DB9连接器上的信号。 我想在 THVD4431和 DB9连接器之间使用 TMUX7234。

1.这种实施对您来说是否正确?

下面是一个原理图:

注意:"Sx"(S1、S2、S3...) 表示 TMUX7234。

2.在某些配置中、"Dx"、"SxA"和"SxB"引脚悬空。 这会是问题吗?

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在 VDD =+15V 且 VSS =-15V 的情况下为 TMUX7234供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、您好!

    您要尝试多路复用多少个信号路径?  

    实现似乎正确、引脚悬空没有问题。  

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    在某些情况下可以将 TMUX7234引脚悬空让我放心。

    我将多个 TMUX7234级联用于每个信号(TMU623-232 RS、RS -485和 RS -422)、因为我的设备中使用的引脚排列因每种协议而异。 我只想对这3种协议使用一个 DB9连接器。
    因此在 RS -232模式下、THVD4431与 DB9连接器之间连接了8根导线。 在 RS -485模式下、2根导线从 THVD4431连接到 DB9连接器。 在 RS -422模式下、THVD4431与 DB9连接器之间连接4根导线。

    下面是一个示例:

    是否需要在 TMUX7234和 DB9连接器之间的 THVD4431和 TMUX7234之间以及两个 TMUX7234之间进行阻抗调整?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、您好!

    是的、您需要进行阻抗匹配、以消除信号路径上的不良行为和反射。  

    每个  TMUX7234都有内部电阻(Ron)、可能会导致阻抗不匹配、需要加以考虑。

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 如何匹配 IC 之间的阻抗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、您好!

    当源电阻等于负载电阻时、可实现阻抗匹配。 由于我们的模拟多路复用器是无源器件、因此 Sx 引脚和 Dx 引脚没有输入或输出阻抗。 对于 TMUX7234、我们有一个 Ron、即3.5Ω(typ)、这将是您在开关打开时将在信号上从 S 到 D 看到的有效电阻。

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 TMUX7234断电、我可以施加电压吗?

    在电源关闭后、我将具有会施加到源极或漏极引脚的信号。

    我没有损坏芯片的风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、您好!

    TMUX7234没有断电保护功能。 这意味着在电源关闭的情况下在源极和漏极引脚上施加电压可能会损坏器件。 如果这是您的设计中的重要部分且无法更改、我可能会推荐其他器件。

    您需要在多路复用器中为您的应用寻找哪些关键参数? 这将有助于缩小正确器件的范围。

    谢谢!

    近红外