This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4051B:数据表上的泄漏电流定义

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4051B, TMUX4051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1418903/cd4051b-on-leakage-current-definition-on-the-datasheet

器件型号:CD4051B
Thread 中讨论的其他器件: TMUX4051

工具与软件:

您好!

CD4051B 的导通泄漏电流保护和其他最新 TMUX 器件型号的相同参数是否不同?

下面来自 CD4051B 数据表、

下面是 TMUX4051。

测量设置看起来略有不同。
CD4051中的"IDD"是否只是一个电流表?  或电流表+电压电源?

另外、我还可以找到 CD4051B 的导通通道漏电流-所有通道导通情况的设置图。
什么是"所有 Channle on Case"是什么意思?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oba:

    是的、设置将与任何较新的 TMUX 相同。 我也不喜欢它是如何吸引她的、但我相信您是正确的、它应该表示电压源和电流表。 TMUX405x 可提供更出色的性能。

    在哪里可以看到"所有通道都开启"? 4051不会有所有通道、因为它只有1个通道。 因此、在某种程度上、开关路径开启时的正常操作将始终是"所有通道均开启"

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rami、

    感谢您的答复。 下面是"所有 Cahnels 打开"的地方。  

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此数据表与具有多个通道的4052/4053器件共享。 对于4051、"所有通道"或"任何通道"是指"通道"。