This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MUX36D04:具有断电保护功能的8至4数字多路复用器 IC 建议(请忽略此处提到的 P/N)

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1419269/mux36d04-8-to-4-digital-mux-with-power-off-protection-ic-recommendations-please-ignore-the-p-n-mentioned-here

器件型号:MUX36D04

工具与软件:

大家好!

我正在处理一个项目、需要将 SPI 总线从两个源路由到单个器件(在本地 SPI 总线和外部 SPI 的连接器之间进行选择)。 为此、我计划使用8线至4线数字多路复用器通过单个引脚选择 SPI 总线源。 SPI 速度约为1Mbps、电压电平为3V。

此外、 断电时需要使用多路复用器来保护器件。 具体来说、如果在我的器件关闭时外部 SPI 处于活动状态、我需要多路复用器来防止 SPI 信号到达我的器件、以避免任何电压泄漏或干扰。 换句话说、当我的器件断电时、多路复用器应阻止或隔离任何电压输入与外部 SPI。

您是否有关于实现这一点的合适多路复用器或解决方案的任何建议? 非常感谢您提供任何具体的 IC 或设计技巧。

提前感谢!

近红外