This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23157:未上电时的行为

Guru**** 2560150 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A23157, TS5A23159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1419715/ts5a23157-behavior-when-unpowered

器件型号:TS5A23157
Thread 中讨论的其他器件: TS5A23159

工具与软件:

我们对该器件在未上电时的行为(即 Vdd=0V)以及以下情况有疑问:

  1. 当器件未通电时、IN1、IN2是否可由另一个 GPIO 驱动
  2. IN1、IN2连接至0V、nc1、2悬空、NO1、2为1.8V。 什么是电压和电流以及 COM1、2
  3. IN1、IN2为3.3V、NO1、NO2为悬空、NC1、NC2为1.8V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.可以;请参阅 [常见问题解答]逻辑器件的输入电压(Vi)是否可以高于电源电压(Vcc)?

    2./3. 闭合开关的行为类似于电阻器。 COMx 也将悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    不建议在器件未通电时对其施加电压。 它可能会损坏它或导致其行为不可预测。  

    我无法预测超过其运行条件的器件行为。  

    这里的应用是什么? 你要实现什么目标?  

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nil:

    您的评论如何与上面 Clemens 分享的常见问题相一致? 在这个案例中、好像有一个"局部断电保护"?

    我将与您离线联系、提供更多详细信息。

    如果电源关闭该怎么办?

    输入电压高于电源电压的可能性还有一种可能性、这种情况下电源处于关闭状态(Vcc = 0V)且输入在某个高于0V 的电压下运行。  这种情况部分包含在上述信息中、但也有一个与之关联的特殊功能、称为" Ioff -局部断电保护 "

    如果器件的额定运行电压 Vcc = 0V、则  电气特性之间的关系  表将包含的值  Ioff 、即电源电压强制为0V 时流入器件任何输入或输出引脚的漏电流。 请注意、在电源为0V 的情况下、并且不仅仅是电源断开(悬空)或关闭(未知电压)的情况下、此规格才有效。 一些电源即使被禁用、仍然可以提供足够的电压来运行器件-例如、许多升压转换器电路仅通过一个二极管直接连接输入电压和输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

     TS5A23157没有 Ioff 电路和局部断电保护、数据表中未指明这一点。 对于具有局部断电功能的器件、数据表的特性部分中将介绍该特性。  

    这是 SN74CBT338C 数据表中的一个示例。  

    如果您能详细说明具体的规格、我可能会推荐一款适合您的应用的器件。

    谢谢!

    近红外

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我忽略了器件未通电的情况。 未通电时、开关未闭合。 由于存在连接到 VDD 的钳位二极管、因此 I/O 引脚上的1.8V 电压可能会损坏器件。

    如果希望向未上电的开关施加 I/O 电压、请使用具有"断电保护"特性的器件、例如 TS5A23159。 未通电时、I/O 悬空。