This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:支持内部架构、多路复用器(S 侧)需要上拉电阻

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1419622/tmux1574-support-on-internal-architecture-and-pull-up-required-on-mux-s-side

器件型号:TMUX1574

工具与软件:

您好!

我们在设计中使用 TMUX1574多路复用器。 多路复用器(漏极/D 侧)的一端连接到 QSPI 闪存、另一端(源极/S 侧)连接到 FPGA 组。 FPGA 有一个 XTP 检查清单、建议在(片选、DQ2、DQ3)的闪存侧连接一个上拉电阻器。因为它不是端到端连接(FPGA 到闪存)。

我已附上一个图片供参考。 请检查并告知。

 

1.我们是否需要在多路复用器的(源极/S 侧)上连接上拉电阻器?

2.您能否分享 MUX 的内部架构图(无论是 MOSFET 还是使用的任何其他开关)?