This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:单一路径(Dx、Sx)是否会受到 VDD 的影响?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1419513/tmux1574-would-single-path-dx-sx-be-impacted-by-vdd

器件型号:TMUX1574

工具与软件:

您好、先生

如果 VDD 使用3.3V 电压、Dx 侧是否可以使用1.8V 电压信号?

如果是、那么 Sx 侧 跟随 Dx 侧(1.8V)电压、不会受到 VDD (3.3V)的影响、对吧?

谢谢你

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个模拟开关;它可以处理 GND 和 VDD 之间的所有电压 (尤其是对于 TMUX1574、电压高达  VDD× 2)。

    闭合开关的行为类似于2 Ω 电阻、因此 S 和 D 电压相互跟随。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis:

    是的、只要电压信号符合建议的运行范围、您就可以传递小于电源的电压信号。  

    正如 Clemens 提到的、我们的多路复用器是模拟开关、因此是双向的。 这意味着如果开关闭合、源极引脚上的信号在漏极侧将相同、反之亦然。  

    谢谢!

    近红外