This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1247:无 VDD 时具有高阻抗?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1247

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1420987/tmux1247-high-impedance-with-no-vdd

器件型号:TMUX1247

工具与软件:

您好!

如果引脚2 (VDD)上没有电源(0V)、引脚4 (D)进入高阻抗模式、或者它是否保持与引脚3 (S1)或引脚1 (S2)内部连接?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trevor、

    TMUX1247没有断电保护功能。 当器件未通电时、引脚将处于悬空状态。

    您是否在寻找具有这种功能的多路复用器? 如果您能详细说明申请、我可能会向您提供建议。

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 NIR:

    不需要、我需要一个当器件未通电时在 D 和 S1/S2之间断开的多路复用器、这听起来像是 TMUX1247所做的、因为引脚将处于悬空状态。

    谢谢!

    Trevor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trevor、

    要知道、如果引脚悬空、我无法保证是否会出现这种情况。  

    悬空引脚可能不可预测、它们的状态是不确定的。   

    谢谢!

    近红外