This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L500AE:TS3L500AE 以太网多路复用器故障排除:连续性测试通过、但无信号传输

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3L500AE, TS3L500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1406700/ts3l500ae-troubleshooting-ts3l500ae-ethernet-multiplexer-continuity-test-passes-but-no-signal-transmission

器件型号:TS3L500AE
主题中讨论的其他器件: TS3L500

工具与软件:

我将 TS3L500AE 用作定制 PCB 上的以太网的多路复用器。 PCB 具有一个输入 RJ45插座和两个输出插座。 在引脚上进行的连续性测试表明一切正常、我能够成功切换输出。 但是、当我插入电缆时、连接将不起作用。

例如:

  • 路由器->电缆->适配器->电缆->笔记本电脑:工作正常
  • 路由器->电缆->带 TS3L500的 PCB ->电缆->笔记本电脑:不工作

有人能帮我弄清楚出什么问题吗? 我需要放大信号吗? 我可以运行哪些测试来确保我的设计不存在根本缺陷?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Artur、

    首先、我想问一下通过多路复用器的信号电压是多少?

    这些器件可将信号 GND 传递到 VCC。 如果 负信号可能通过多路复用器传递、则需要进行直流偏置、以便使总线上的信号达到 TS3L 器件的正确范围。

    下面是一篇较旧的 e2e 文章、其中介绍了与您的问题类似的内容。

    此外、还有 一篇文章 论述了进入多路复用器的信号有时可能为负时、该问题的潜在直流偏置解决方案。

    如果您有任何其他需要、请 告诉我、如果这是您的问题、请告诉我。

    我非常乐意提供进一步的帮助。

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试多路复用以太网电缆。 这意味着我有8根电缆。 其中2个 始终成对存在。 给我4对。 绿色、棕色、橙色和蓝色。

    我曾假设 ts3l500专门用于类似的多路复用器信号。 我曾尝试测量信号的电压、但很难测量、因为它们是差分对、不能使用接地基准。 它们是相互引用的。

    这可能会成为一个大问题。 8根电缆的直流偏置在 PCB 上会很大。 从我看到的情况来看、使用如此多的额外组件甚至可能会很昂贵。

    您确定没有其他解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Artur、

    Kameron 目前不在办公室。

    请在下周结束前回复。

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Artur、

    我不是以太网系统方面的专家、但据我所知、直流偏置在此类应用中很常见。

    在底部找到了另一篇包含应用手册的 e2e 文章、其中介绍了一种对以太网信号路径进行直流偏置的不同方法。

    另一个潜在的解决方案是使用以接地为基准的多路复用器。 请查看这一 常见问题解答 、了解原因所在。

    例如、对于 TS3L500AE、您可以将 VCC 连接到1.8V、将 GND 连接到-1.8V、并通过该范围内的多路复用器传递信号。 (这是因为多路复用器电源的差分电 压需要最大为3.6V。(这使您能够传递负信号和正信号)

    您还能告诉我您为了仔细检查这是正确的器件带宽而尝试传递(例如、1000BASE-T)哪些协议信号吗?

    请告诉我、这些想法中的任何一个听起来是否符合您希望实施的方案。

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的笔记本电脑上、我可以每1-2秒短暂检测一次以太网信号、然后再次中断、重复此循环。

    无论我使用3.3V 和0V 还是1.6V 和-1.6V、都会发生相同的情况。 性能没有差别。

    我使用电池为装置供电。 首先,我只对电池进行了测试,它表现出同样的行为。 然后、我将接地端连接到电池的负极侧-仍然相同。 最后、我将接地端移至两个电池之间的中点、使一侧的电压为-1.6V、另一侧的电压为+1.6V、但行为保持不变。

    我使用了笔记本电脑 USB 端口的接地进行测试。

    在此阶段、我将尝试通过任何以太网信号。 最终、我的目标是尽可能快的信号、如 Cat7。 PCB 有时确实可以工作;我曾经通过过测试、发现超过700Mbps 的传输成功、但运行速度非常不可靠、并且经常会出现损耗。 有时它奏效、而有时则不行。

    这种情况变得非常令人沮丧。 我希望多路复用器会简单地转发信号。 此项目的时间也受到限制。 德州仪器(TI)是否提供了有关如何使用其多路复用器的示例电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    这就是我能得到的。

    我甚至尝试通过外部电源使用3.7V 的电压来运行它、以确保它具有足够的安培。 但没有变化。

    然后我尝试将+侧连接到一个 poti,-侧连接到一个 poti.
    POTI 的中间、我从笔记本电脑连接到了 USB 的 GND。

    我测量了 PCB 接地端和 USB 接地端之间的电压。

    转动10k 线性波蒂让我看到电压差为0v 到-3v。

     行为无变化。 还是掉入和掉出。

    有时它会在载波上停留一段时间。 它显示我 在我的笔记本电脑上有一个10兆位的连接,但我甚至不能加载任何网站或做任何网络重新布局. 完全无连接。

    我尝试将笔记本电脑插入电池充电和运行、 尝试任何新功能。

    我该怎么办? 您是否确定这 与直流偏置相关? 设置"实际" 直流偏置非常耗时、因为我必须订购这些器件。 仅当我确定它可以解决此问题时、我才会这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Artur

    感谢您发送这些信息。

    您是否可以通过输入直流信号来测试 ts3l 设备、并查看该设备是否能够自行工作。 此测试只是为了确保器件可以将信号从输入传递到输出。

    2.人们通常会对以太网信号进行直流偏置、使其处于多路复用器等组件的信号范围内。 我建议对以太网信号进行直流偏置。 请查看我之前发布的 e2e 帖子和应用手册链接、这两个想法有助于我们开始在此处找到解决方案。

    请告诉我您的想法以及上述情况是否可行。

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它可以发送3V 信号。 我对每个引脚都进行了测试、接收信号的错误引脚不会出现问题、只有正确的引脚会出现。

    我不是很清楚直流偏置。 我通过将所有内容向上/向下移动3V 来调节 PCB、但这没有什么区别。 这与对信号施加直流偏置不同?

    我将尝试一下、但它需要额外的组件和时间—两件事我更愿意避免花费。

    ts3l500是否没有示例电路? 我不能成为第一个使用它的人!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Artur、

    很高兴听到器件正常工作。

    这篇 e2e 文章详细介绍了使用此器件时遇到类似问题的人、并讨论了该主题上的一个潜在解决方案。  

    除了直流偏置进入多路复用器的输入信号之外、还验证了输入信号是否在数据表建议的运行条件范围内。

    请告诉我这是否有帮助、如果需要、我很乐意进一步探讨

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我又做了几次测试。

    如果我通过它3V 发送3V、则到达另一侧。

    如果我 通过它发送-1.7V、-0.8V 就会过去。 这意味着 0.9V 的压降电压。

    此外、现在它似乎在有偏置或没有有效。 我甚至试图给董事会一个积极的偏倚来重现这个问题。 但即使是+5V 偏置也不会干扰连接。

    这个问题没有解决。 这仅仅意味着该问题不可重现。 太可怕了。 现在我不知道问题是否出在这里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Artur、

    很有趣、我们无法看到问题再次发生。 可能是多路复用器工作正常、而原来的问题更多是系统级问题、通过进一步测试现在可能会更好

    您能告诉我、当您尝试在输入端传递-1.7V、在输出端传递-0.8V 时、多路复用器的电源是多少?(您是否对多路复用器进行了地漂移?)

    请告诉我。

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、在该测试场景中、我不会对多路复用器进行接地漂移。 该测试在3.3V 和 GND 连接到多路复用器的情况下进行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢额外的信息。

    根据您的说法、多路复用器电源是3.3V 和 GND。

    您在多路复用器的输入端施加了-1.7V 的输入信号。

    这不会超出该器件的绝对最大值、并且该器件将无法正确传递-1.7V 信号、因为该信号不在器件的电源轨范围内。

    但是、如果您需要任何进一步的帮助、请告诉我、因为您的后续评估似乎没有显示此器件的错误。

    此致、

    Kameron