This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS12A12511:V+和 IN 之间的关系

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1410435/ts12a12511-relationship-between-v-and-in

器件型号:TS12A12511

工具与软件:

您好!

当 V+引脚(4引脚)上升时、IN 引脚(6引脚)以与 V+相同的电压上升。 我想让您查看电路图、但我可以将其作为私人消息发送吗?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议的运行条件允许这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishie、

    器件能够在此类条件下运行(请参阅下表)。 如果您想查看原理图审阅但不想上传至此处、请随时私下发送消息。

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clements-San、NIR-San、

    感谢您的支持。

    我向 NIR-SAN 发送了私人消息。 如果您能查看、我将不胜感激。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta 您好!  

    感谢您的留言。 我们将使用私人信息继续讨论。

    我将关闭该主题帖。

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR-SAN:

    我通过私人消息向您发送了一个波形。 如果您能查看、我将不胜感激。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yuta-San、

    谢谢、我来看看。

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR-SAN:

    感谢您的确认。

    我已向您发送了一封私人邮件并附有其他问题。 请您确认。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR-SAN:

    通过在 IN 引脚和另一个 IC 引脚之间添加一个串联电容器、IN 引脚的电压不再遵循 V+。

    但是、我无法再运行 IN 引脚。 您是否知道在 IN 引脚可以运行时不随 V+上升而变化的解决方案?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishie-San、

    您能否分享更新后的原理图(包括添加的电容器)?  

    您还可以说明电容器的尺寸。  

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR-SAN:

    我用私人消息向您发送了电路图。 我感谢您的评论。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishie-San、

    谢谢、我来看看。

    谢谢!

    近红外