This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX4053:TMUX4053开关 RS485 Vdd

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX4053, TMUX6201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1421992/tmux4053-tmux4053-switching-rs485-vdd

器件型号:TMUX4053
Thread 中讨论的其他器件: TMUX6201

工具与软件:

你好。 考虑到 RS485的+/-12V 最大特性、但正常信号为0-5V、是否可以使用 TMUX4053对 RS485进行分段并在第二极点添加端接电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开关必须能够处理总线上实际可能发生的电压。 您总线上的所有驱动器是否都使用相同的接地、或者失调电压可以有多大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我同意克莱门斯的观点,如果你能回答他的问题会有帮助。

    此外、您是否计划为 TMUX4053提供+/-12V 电源。

    如果您使用+/-12V 电源、则可以 通过此器件传递+/-12V 范围内的信号。

    请让我知道你的想法,我和克莱门斯很乐意提供帮助。

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMUX405x 的导通电阻相当高。 如果您要使用大至±12V 的电源切换 RS -485信号、那么唯一的选择是 TMUX6201/2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek 您好!

    我同意 Clemens 的观点、如果您想使用多个1:1开关来创建一个2:1 3通道器件、可以将漏极引脚连接在一起

    如果您对此感兴趣、请告知我们。

    此致、

    Kameron