This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1208:输入 ESD 保护二极管最大电流规格

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1208, TMUX1208-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1424186/tmux1208-input-esd-protection-diode-maximum-current-specification

器件型号:TMUX1208

工具与软件:

晚上好、

我在大型多路复用应用中使用 TMUX1208、需要提供器件内部 ESD 结构所包含之外的额外瞬态保护。

数据表没有明确说明、也没有提供输入结构图-但我认为每个输入都使用轨到轨二极管。 这些二极管(如果存在)的绝对最大电流额定值是多少? 我们可以 在应用的源极引脚上承受数千欧姆的外部电阻、从而在内部 ESD 二极管触发时、更大的瞬变将通过串联电阻下降。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMUX1208-Q1数据表将钳位电流限值指定为30 mA。 1 kΩ 的串联电阻器就足够了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Clemens、这适用于我们正在使用的非汽车类(-Q1)器件型号? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理论上、TI 不做任何保证。 实际上、该值最坏情况下是相似的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、您好!

    是对于 TMUX1208、您可以遵守-Q1版本提到的相同限值。 将输入限制为最多30mA。

    谢谢!
    Rami