This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX4052:最大 ΔVswitch Ω 规格

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1424502/tmux4052-max-vswitch-specification

器件型号:TMUX4052

工具与软件:

大家好!

我想对 TMUX405x 数据表[1]中的以下注释进行澄清。 第7页(绝对最大额定值)中提到了它。

(3)为 ΔVswitch 从 VDD 或向 VSS 消耗过多电流、双向开关路径上的压降(Δ V)不得超过
1.2V (高温时为600mV)。

这是什么意思?TI 如何指定 ΔVswitch? 这是否与通过开关的最大电流有关? 我查看了数据表、但找不到任何其他关于 ΔVswitch 的参考文献。

提前感谢您。

[1]: www.ti.com/.../tmux4052.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是开关上的压降、计算公式为×Ω RON

    10 mA× 1300 Ω= 13V、因此肯定可能超过该限值。