This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTD1G125:74CBTD1G125DCKRG4中与确认相关的器件标识

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1419548/sn74cbtd1g125-confirmation-related-part-marking-for-74cbtd1g125dckrg4

器件型号:SN74CBTD1G125

工具与软件:

团队成员、您好!

您能否告知 74CBTD1G125DCKRG4的正确器件标识? 我们的一位客户收到了 带有 PMS 标记和 TI 器件标识的74CBTD1G125DCKRG4、在 TI 器件上查找该标记应为 PMR。

  

您能否查看上面的图片并确认 PMS 标记是否也可以? 谢谢你。

此致、

Usman Niazi

272182.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ti.com/packaging/en/docs/partlookup.tsp?partmarking=PMS 显示没有带有此标记的5引脚器件。

    我想数据库和数据表尚未更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Usman、

    如果这是客户关心的问题、则器件行为之间不应存在推理。

    我已联系我们的团队、了解它们之间的区别。

    请预计在接下来的几天内回复、我们将提供更多信息。

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 NIR、客户问题不是功能性、但他们声称此器件不是来自 TI。  

    谢谢!

    Usman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Usann、

    明白了、我联系了我们的封装团队进行确认。

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 NIR:

    只是跟进、以防团队有更新。 谢谢你。

    此致!

    Usman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Susuman

    NIR 今天非常棒、 应该能够在明天或本周晚些时候查看这个申请。

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Usman、

    尚未收到更新、仍在与我们的团队讨论该问题。

    当我有一个回答时,我会让你知道。

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Usman、

    在与我们的包装团队讨论过这个问题之后,发现这是我们网站上的一个错误。 它应显示 PMS 和 PMR 标识。 它们之间没有区别。 它们指示器件的制造位置。  

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、NIR。 您能告知它们的制造位置吗? PMS 和 PMR?

    此致!

    Usman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Usman、

    您是否签订了 NDA?

    只有您或 Mouser 与 TI 签订了 NDA、我才能共享此类信息。  

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新、NIR。 非常感谢您的帮助。

    我将更新此信息、如果需要、我将通过适当的渠道打开一个新案例。  

    此致!

    Usman