This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3160:COM 和 NO/NC 之间是否有一个 BOBY 二极管?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV741P, TS5A3160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1424559/ts5a3160-is-there-a-boby-diode-between-com-and-no-nc

器件型号:TS5A3160
主题中讨论的其他器件:TLV741P

工具与软件:

你(们)好

根据相关情况、我已经在 PCBA 没有电源时通过万用表测量了 NC/NO 和 COM。  即 COM 和 NO/NC 之间的 VF = 0.55V。

为什么?

是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    您是否可以尝试将电源接地或绑定到 VDD 并重新执行测量? 您的电源可能只是浮动且无意中打开 FET、而您实际上只是读取 FET 的阈值、而不是实际的二极管 Vf。

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../mux_5F00_problem.pptx

    您好、Rami

    我已拆焊此器件、并重新测量了它。 没关系。 附加的文件是 PCB 和原理图。 请帮助查看发生的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TDS1+和 TDS1-连接一个电阻器10k Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测量 NO/NC 和 COM、因为 NO 和 NC 之间存在串扰。 请帮助查看它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    您是否想问、为什么要在焊接器件时测量二极管? 执行此操作时器件上的电源是多少? 设备是否正常工作?

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rami

    我不知道为什么。 我之所以测量它、是因为振荡器不正常。 当振荡器被打开时、这个 IC 也许被拖放。

    PCBA 上有两个这样的 circuts、但另一个可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TS5A3160由 TLV741P 供电。  

    您可以参考原理图。  

    VIN=5V、Vout=3.3V @TLV741P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    很抱歉、我在关注您提出的问题时遇到了困难。  
    您能说明一下您的问题是什么吗?  
    如果您想让我深入了解为什么会出现串扰、您能否分享一些示波器镜头串扰?

    谢谢!
    Rami