Other Parts Discussed in Thread: CD74HCT4051, SN74LV4051A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CD74HCT4051 主题中讨论的其他器件: SN74LV4051A
工具与软件:
嗨、团队:
这里是 Jayden、CD74HCT4051的数据表需要4.5~5.5V 的电源电压。 它能否在3.3V (±5%)下工作? 如果是、会出现什么问题、以及我应该注意哪些指标变化? 非常感谢。
BRS
Jayden