This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HCT4051:它能否在输入电压为3.3V 的条件下工作?

Guru**** 1805680 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HCT4051, SN74LV4051A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1425771/cd74hct4051-can-it-work-at-3-3vin

器件型号:CD74HCT4051
主题中讨论的其他器件: SN74LV4051A

工具与软件:

嗨、团队:

这里是 Jayden、CD74HCT4051的数据表需要4.5~5.5V 的电源电压。 它能否在3.3V (±5%)下工作?  如果是、会出现什么问题、以及我应该注意哪些指标变化? 非常感谢。

BRS

Jayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这一点既没有经过测试、也没有保证能够正常工作。

    我怀疑控制输入开关阈值的噪声容限会小得多、并且导通电阻与 HC 在3.3V 时的电阻相似。但同样、也无法保证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayden:

    如果您的电源为3.3V、您可能无法完全打开开关。 正如克莱门斯所说,它没有经过测试或保证,因此我们无法提供明确的答案。 SN74LV4051A 在此处可能是替代选项。

    谢谢!
    Rami