This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX9616:输出中的集成泄漏电阻器问题

Guru**** 2693255 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX8211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1425137/tmux9616-integrated-bleed-resistors-on-the-outputs-issue

器件型号:TMUX9616
主题中讨论的其他器件:TMUX8211

工具与软件:

你(们)好

我担心集成式泄放电阻器会导致 S-D 之间出现任何问题?

当开关打开时、我们将看到 集成式排气电阻器 与 S-D 串联、请告知、谢谢

TMUX8211没有功能、对吧?  您是否有与 TMUX8211和220V 额定值相同的器件?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    我给你发送了一封私人信息,在公共论坛上讨论这个问题。

    谢谢!
    Rami