This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7234:TI 支持的 PSpice 模型有故障放大器;尚未更新

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX7234, TMUX6234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1424700/tmux7234-ti-supported-pspice-model-faulty-not-updated-yet

器件型号:TMUX7234
Thread 中讨论的其他器件: TMUX6234

工具与软件:

如相关文章中所述、TMUX7234的 PSpice 模型出现故障、并引发以下错误:

 在相关帖子中提供了一个 bugfix-model、该模型尚未在库中更新。

TMUX7234:TMUX7234/TMUX6234 PSPICE 模型缺少子电路-开关和多路复用器论坛-开关和多路复用器- TI E2E 支持论坛

如果我使用该模型并将其添加到库路径中、PSpice 会切换到"第三方零件包含"模式、并且仅支持3个探测点。

何时会更新库中的模型以避免该问题?

是否有可能以某种方式包含库、PSpice 会检测到此 bugfix-model 由 TI 提供?

谢谢!

米兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Milan:

    感谢您发送编修。 看起来我可能不小心上传了具有相同错误的完全相同模型。 我刚刚提交了一个申请、以使用经过修改的用于 tmux7234和 tmux6234的 pspice 更新 TI.com 模型。 我将在时间轴上向您提供最新信息、因为我收到负责在 TI.com 上载这些信息的团队的反馈。
    除非我们通过 TI.com 将其添加到库中、否则我无法绕过"第三方模式"、抱歉。

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    感谢确认、该错误仍然存在于包含的库中。

    我还在 Simulation 中预防了更新模型的故障行为。 使能引脚似乎不是器件数据表中所述的功能:



    数据表中说、如果 EN 引脚被拉高、那么源漏连接是高阻态

    在仿真中、我可以得到、EN 引脚的状态对源极到漏极连接没有影响。
    我对漏极引脚施加了电压、由于源极到漏极连接处于高阻态、我预计源极引脚上没有电压。
    在 Simenation 中、即使是非常强的下拉电阻、我也可以达到源极引脚上的电压。  
    我还检查了向源极引脚施加电压并在漏极引脚上获得电压时会发生什么情况-同样的行为、而且源极与漏极之间没有高阻态。

    您能否确认这是仿真模型的错误行为?

    谢谢!

    米兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Milan:

    我看到了同样的事情在我的终端 但代码中的任何内容都不会立即跳出、因为我导致了此问题。 本周、我将花时间对此进行调试、并尝试找出错误所在位置、然后根据我的希望对其进行更新。 很抱歉您在使用此模型时遇到的困难

    -Rami