This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]热插拔和热插入应用可以使用哪些多路复用器?

Guru**** 2681465 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1425477/faq-what-multiplexers-can-i-use-for-hot-swapping-and-hot-insertion-applications

在热插入(也称为热插拔)应用中实现多路复用器时。 务必确保具有该值 Ioff 电路 局部断电模式 功能实现。 我们还建议选择连续电流额定值至少为100mA 的多路复用器、以便它可以处理热插入期间的浪涌电流事件。

Ioff

当器件断电时、Ioff 功能可确保不从输入、输出或偏置到指定电压的组合 I/O 获取或向其提供多余电流。

局部断电模式

局部断电模式允许 I/O 开关路径进入高阻抗模式。 这种情况仅在器件未通电时发生、这意味着 Vcc = 0V。

电气保护定义

就热插拔和热插入而言、 我们需要了解四种隔离类别。

0级隔离

具有0级隔离的器件无法在不先关闭主机电源的情况下安全地插入背板

1级隔离

具有1级隔离的器件在断电(Vcc = 0V)时限制通电总线与器件输入和输出之间的电流传输、从而防止对自身造成损坏。

2级隔离–也称为热插入

支持热插入(2级隔离)的器件可防止在器件插入或移除期间发生驱动器冲突。 除了1级隔离能力之外、器件在0V 电源电压至指定电压范围内保持高阻抗状态。

3级隔离–也称为带电插入

适合带电插入的器件可在不限制、限制或要求其他电路对系统电源和信号传输的情况下插入或移除器件。

支持热插入的多路复用器

我们的多路复用器能够实现高达2级的隔离、这意味着它们可用于热插入和热插拔应用。 具体而言、就是我们的 CBT CB3T CB3Q 总线开关系列。

热插入英雄器件

设备

组合

电压范围

最大持续电流

Ioff 电路

局部断电模式

SN74CBTLV3257

2:1 4通道

2.3V–3.6V

128mA

SN74CBTLV3251

8:1单通道

2.3V–3.6V

128mA

SN74CB3T3245

1:1 8通道

2.3V–3.6V

128mA

SN74CB3T3125

1:1 4通道

2.3V–3.6V

128mA