This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX582F-SEP:TMUX582F-SEP

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2HCS10-Q1, SN74HCS238, SN74AHC238, TPS27SA08, TPS1HB08-Q1, TPS1HA08-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1426682/tmux582f-sep-tmux582f-sep

器件型号:TMUX582F-SEP
主题中讨论的其他器件:SN74HCS238SN74AHC238TPS27SA08TPS1HB08-Q1、TPS2HCS10-Q1、 TPS1HA08-Q1

工具与软件:

我在上面输入的器件不正确。 我只需将其放在此处、即可超过必填字段要求、以便我可以发布此消息。

我正在寻找一个器件、该器件将采用1个输入(12-20V 10A 直流)、并基于3个逻辑电平(+3.3V)输入将其直接连接到8个输出(12-20V 10A 直流)之一。 切换以秒为单位进行。 这样的兽是否存在?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否;1:8多路复用器适用于远小于10A 的信号

    将具有高电平有效输出的3线至8线多路信号分离器(例如 SN74HCS238、SN74AHC238)用于控制信号、并将其与八个高侧开关(例如 TPS27SA08)组合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯,我同意这是最好的方法。

    尊敬的 Mark:

    TPS27SA08、TPS1HA08-Q1、TPS1HB08-Q1可以用于此。 还有 TPS2HCS10-Q1具有 SPI 接口、但可以通过将 LHI 和 DI 输入拉为高电平来通过逻辑进行控制-这将打开两个通道。 这听起来比您需要的器件更过分、但如果您可以使其在两个输出同时处于高电平的情况下工作、则可将所需器件数量从8个减少到4个。

    谢谢!

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Patrick 和 Clemens。 这些看起来很棒的解决方案。 我喜欢 SPI 接口、喜欢芯片提供的数据、但是暂时还没有、TI 是缺货的。 您是否知道它何时可供使用? 还是另一个具有 I2C 接口的类似芯片、以便能够更轻松地控制多达64个通道?

    我在原理图的附件中附上了一部分内容、说明我要尝试实现的目标。

    我将其称为"单通道解决方案"。 我可以使用 DAC OUT 信号和发送到继电器的控制信号驱动电流通过点火器或灯。 我现在需要有多个点火器通道(只需要一个灯)。 我希望不会为每个通道复制继电器、运算放大器和 MOSFET、(成本~每通道5.0美元)、因此我先问这个问题。

    如果您对如何以更低的成本实现我的目标有任何其他建议、请告诉我!

    谢谢!