This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7212M:电源电压

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1427564/tmux7212m-supply-voltage

器件型号:TMUX7212M

工具与软件:

使用可能な電源電圧の確認です。VDD = 30Vでの使用は問題ないでしょうか、VSS =-推奨?Δ
条件のVDD Ω- VSS = 44Vmaxはクリアしてます。Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以;总电压为35V、没问题、正电源电压高于4.5V、也没问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yonezawa-San、

    是的、器件可以在这些条件下运行;正如数据表提到的:"只要满足4.5V≤(VDD–VSS)≤44V 且满足最小 VDD 要求、VDD 和 VSS 就可以是任何值"。

    谢谢!

    近红外