This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:SN74LVC1G3157 SPDT 问题

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1427183/sn74lvc1g3157-sn74lvc1g3157-spdt-question

器件型号:SN74LVC1G3157

工具与软件:

亲爱的支持者、

你会帮助检查以下问题, tks !

1. 如果 VCC 为3.3V、则 B1和 B2可在低于1.8V 的 VCC 电压下使用?  A 如何跟随 B1和 B2电压轨?

2.如果 VCC 为3.3V、那么选择的引脚跟 VCC 的 VIN 或 VIL 相符、对吗?

3.如果 VCC 是3.3V, B1或 B2可以是不同的单电压轨(例如: B1:3.3V,B2:1.8V )。

4.电压域与 VCC、B1、B2和 A 有什么关系?   它们之间的限制是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    像这样的模拟开关支持 GND 和 VCC 之间的所有电压。 闭合开关的行为类似于小电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    1.可以,电压信号可以低于电源,但不能低于0V。 只要满足以下规格、就应该不会有问题。

    2.选择引脚填充符合 VIH 和 VIL 电平。 对于 VCC = 3.3V、VIH 将为 VCC x 0.7、VIL 将为 VCC x 0.3。
    有关 VIH 和 VIL 规格、请参阅下表。

    3.是的,只要电压水平不超过建议的操作条件,它们就可以不同。

    4.数据表中提供了此信息。
    请参阅下表:

    谢谢!

    近红外