This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E:在使用3.0V 电源时、是否有可能接受大于3V 的模拟输入?

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A27518E, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1427543/ts3a27518e-is-it-possible-to-accept-an-analog-input-of-more-than-3v-when-using-a-3-0v-power-supply

器件型号:TS3A27518E
主题中讨论的其他器件: TMUX1574

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TS3A27518E、并且 有一个相同的问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

---

从相关主题中、TS3A27518E 数据表已更改为状态电压值。
答案是否改变了?

使用3.0V 电源时、是否可以接受大于3V 的模拟输入?

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表现在保证器件接受高达3.6V 的电压。 电气特性表第一行中还提到 允许高达3.6V 的电压。

    但是、对于  高于 VCC 的电压、不能保证其他电气特性。 您可以尝试从图6-1/6-2/6-3进行外推。

    (2×TMUX1574的成本更低、并且在 I/O 电压高于电源时具有保证的特性。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi-san、

    如您提供的图所示、该器件的额定电压高达3.6V。 如果它由3V 电源供电、则模拟输入限制为该电压电平、不能超过该电压电平。  我们不建议超出建议的运行条件。  

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens 和 NIR:

    感谢您的答复。

    TS3A27518E 不保证电压高于 Vcc。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi