This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3257:关于输入和输出的过压耐受

Guru**** 2680515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1428873/sn74cbtlv3257-regarding-inputs-and-outputs-are-overvoltage-tolerant

器件型号:SN74CBTLV3257

工具与软件:

大家好、团队成员:

您能否说明 DS 中以下描述的含义?

输入和输出具有过压容限、使其在任何有效 VCC 下降至4.6V。

根据我的理解、 无论 VCC 如何、最大额定输入电压都应该为-0.5V 至4.6V、对吗?

(如果遵守输入和输出钳位电流额定值、则可能会超过输入和输出负电压额定值。)

此致、

Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、始终允许正电压高达4.6V。

    (低于−0.5V 的负电压允许电流流过钳位二极管;必须限制该电流。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、您好!

    有效的 VCC、不考虑它、但是、正确。 但不建议在上述条件下持续运行器件。  
    这些是应力额定值、长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。

    谢谢!

    近红外