This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX646:有关功耗的查询

Guru**** 2560080 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1428723/tmux646-inquiry-about-power-consumption

器件型号:TMUX646

工具与软件:

您好!  

我有一架使用 TMUX646以云台无人机摄像头的飞机。

因此我必须计算功率裕度。


您能否解释一下如何计算 TMUX646的功耗?

如果我应该使用它,我会像这样设置它:  

-。 供电电压: 1.8V 或3.3V

-。 输入 MIPI A:CLK 单通道+数据4通道(2.5Gbps/通道)

-。 输入 MIPI B:CLK 单通道+数据4通道(2.5Gbps/通道)

-。  输出 MIPI:CLK 单通道+数据4通道(2.5Gbps/通道)


~感谢您的评分