This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN3257-Q1:SN3257泄漏问题

Guru**** 2693355 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1430088/sn3257-q1-sn3257-leakage-problem

器件型号:SN3257-Q1

工具与软件:

Dears、

我的客户使用 SN3257进行断电保护、但存在0.3V 的漏电、这使得无法实现完全隔离。 有什么解决方案吗?

非常感谢!

Arabella Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Arabella,

    您能否详细说明一下该应用?  

    哪些信号输入到器件中? 供应是什么? 在哪里会出现泄漏?  

    分享原理图也会有所帮助。

    谢谢!

    近红外