This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1247:瞬时最大额定电流

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22995, TSC2007, TPS22919

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1429722/tmux1247-instantaneous-maximum-rated-current

器件型号:TMUX1247
主题中讨论的其他器件:TSC2007TPS22919、TPS22995

工具与软件:

此 IC 用作 TSC2007的 POR。 电路如下所示。  

如果在引脚 D 和负载之间未插入电阻器、则每次切换 SW 时都会产生3.3V/Ron 的浪涌电流。

由于(min)= 4.5Ω、将产生3.3/4.5 = 0.74A 的峰值电流。

这一值会损坏 IC 吗?

TSC2007的 Vdd~速度为2kV/s Δ t。 ~速度为12kV/s 2 Ω、因此我不想插入电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值将该限制指定为50 mA。 应该保持在该值以下。

    要切换负载、请使用 TPS22919或 TPS22995等负载开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dai:

    0.74A 超出器件的50mA 额定值。 我建议在 I/O 上连接一个电阻器以避免损坏器件、或如上文所述、使用负载开关。  

    谢谢!

    近红外