This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L4892:TS3L4892

Guru**** 2693255 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3L501E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1428918/ts3l4892-ts3l4892

器件型号:TS3L4892
主题中讨论的其他器件:TS3L501E

工具与软件:

您好!

我有一个非常简单的问题。

我能否将 TS3L4892RHHR 放置在变压器之前?

您是否有此商品的评估板?

谢谢你

STAS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是指以太网变压器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stas、您好!

    您试图通过多路复用器传递哪些信号? 电压和频率是多少?  

    如果它在其额定值范围内、那么您应该没问题。  

    遗憾的是、我们没有适用于此器件的评估板。  

    谢谢!

    近红外

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIR

    我正在尝试多路复用 MDI 信号:PHY 之后、变压器节点之前的以太网1000Base-T 接口。 在数据表中、我发现该元件应 支持1000Base-T 接口、但没有指出它是在变压器之前、还是在变压器之后、或者两者都支持

    谢谢你

    STAS  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stas、您好!

    很好理解、感谢您的讲解。
    我们的多路复用器在 变压器的输出端实现、即之后的输出端实现。
    这是由接地漂移和接地参考导致的。 对于原始问题、您不能将 TS3L4892RHHR 放在变压器之前。

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIR

    我懂了。 但是、还有一个有关接地基准的问题。 通常、SEL 等数字信号的基准称为"干净"接地(变压器之前接地)。 模拟多路复用器通道上的信号位于变压器之后、可以参考所谓的"脏"接地。  您是否在芯片内部进行了隔离? 或者我需要提供 SEL 隔离式信号(比如使用光耦合器)?

    谢谢你

    STAS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    并且芯片的电源轨也要进行隔离。

    谢谢你

    STAS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起你。 我找到了 TI 讲座 https://www.digikey.ca/en/ptm/t/texas-instruments/switches-signal-switch-solutions/tutorial 幻灯片16、其中解释了 TS3L501E 多路复用器的位置。 尽管这是不同的多路复用器、但在查看1000BASE-T 模式下的电气参数后、它看起来与我计划使用的开关类似。 你怎么看?

    再次,对不起恼人的问题  

    STAS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、统计数据、

    无需担心、您提到您正在寻找具有 SEL 引脚和电源轨隔离的器件。  

    电源轨隔离是什么意思? 它与 断电保护类似吗?  

    对于 SEL 引脚隔离、我们提供 失效防护逻辑 器件。  

    如果您正在寻找一款同时具备两种特性的多路复用器、我可能推荐一款适合您的应用。  

     TS3L501E 不具备这些功能、但在 I/O 上具有隔离。  这对您来说是否足够?  

     

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    也许我不清楚。 请参见随附的链接 https://www.digikey.ca/en/ptm/t/texas-instruments/switches-signal-switch-solutions/tutorial。

    在第16张幻灯片上、您可以看到多路复用器的位置。 这是我要找的。 在我看来、 TS3L501E 和 TS3L4892RHHR 是相似的。 我的问题是我是否可以找到本演示文稿中显示的 TS3L4892RHHR。  

    我们是否可以安排关于此主题的简短对话(约20分钟或更短时间)?

    谢谢你

    STAS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stas、您好!

    根据您提供的幻灯片、 TS3L4892RHHR 似乎 是此类应用的一个选项。 我们通常看到在变压器之后实现多路复用器、但在本例中、它们也可以是之前实现的。 我忽略了这一点、但只要多路复用器可以在应用中处理电压信号、就没有问题。 那么、再次回到您的原始问题、是的、您可以实施 TS3L4892RHHR、其中 TS3L501E 是 。  

    如果需要进一步讨论、那么我们可以安排一次会议。

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIR

    这已经足够好了。

    感谢您的帮助。 主题已关闭

    STAS