This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX9616:5V 电源、高压模拟信号多路复用器

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX9832, TMUX9616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1430023/tmux9616-5v-supply-high-voltage-analog-signal-multiplexer

器件型号:TMUX9616
主题中讨论的其他器件:TMUX9832

工具与软件:

我需要通过一次将多个器件连接到我的测量设备(源测量单元)、依次测试这些器件。 一批测量中最多有24个器件、每个器件只需要一个信号连接、因此我认为可以使用32:1、24:1或两个16:1多路复用器来选择被测器件(DUT)。 每个 DUT 相当于电阻负载、通常大于1M Ω、消耗的电阻负载小于1mA、但我需要扫描±80V 范围内的电压以测试每个 DUT。 同时、我想只使用一个5V 或3.3V 控制器来为多路复用器供电和控制。 是否有任何具有这些特性的多路复用器?

如果没有可能在10k Ω 范围内使我的负载短路的集成型泄放电阻器、即将推出的 TMUX9832将非常符合您的需求。 我找到的另一种选择是 TMUX9616、但我需要提供>80V 的电压才能运行它。 您有任何产品或解决方案建议吗? 如果我使用 TMUX9616、是否有简单的交流/直流转换器 IC 会将市电电压转换为230VAC (例如±100VDC)? 紧凑型应用中 TMUX9616等器件通常如何供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、您好!

    为了澄清、您需要  +-80V 交流还是直流?  

    TMUX9832似乎是我们唯一适合的多路复用器、但泄放电阻器将是您提到的问题。  

    我们没有 交流/直流转换器、但我可以加入合适的团队来为您提供帮助。  

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要+-80V DC。是的、如果您能将问题转交给正确的团队、那就太好了! 如果我可以通过简单、紧凑的直流/直流转换器 IC 和随时可用的低电压电源为其供电、那么使用 TMUX9616仍然是一个非常好的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、您好!

    感谢您的 解释、我是在电源团队中循环发言的。

    谢谢!

    近红外