Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4052A, OPA4348, TMUX4052, CD74HCT4052
主题中讨论的其他器件:OPA4348、 TMUX4052、SN74LV4052A
工具与软件:
尊敬的专家:
美好的一天! 我的客户使用的是 CD74HCT4052M96、但遇到了一些问题。 原理图如下所示。 前级是 OPA4348。 温度 BST DSP2节点与 CD74HCT4052M96 B3引脚连接。
在波形中、绿色的表示 B3引脚电压。 每次选择 B3通道时、B3引脚都会出现~1V 20us 电压尖峰。 这对 MCU ADC 采样精度产生负面影响。 是否有任何 原因导致这种情况?



BR、
维多利亚