This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7411F:采用 TSSOP 封装时、订单/样片下仅列出了 QFN

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX7413F, TMUX7462F, TMUX7411F, TMUX7412F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1430277/tmux7411f-availability-of-the-tssop-package-only-the-qfn-is-listed-under-orders-samples

器件型号:TMUX7411F
主题中讨论的其他器件: TMUX7412F、TMUX7413F 、TMUX7462F

工具与软件:

数据表列出了以下器件( TMUX7411F / TMUX7412F / TMUX7413F)的 TSSOP 列为预发布封装。

最后一个数据表日期为2022年11月、意味着此状态在2年内未发生变化。  如果 TSSOP 可用或何时可用、有什么想法吗?

此致、

阿诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arno、您好!

    我们的团队目前正在研究这些器件的 TSSOP 封装的发布窗口、目前我无法提供封装选项 投放市场的具体日期或时间。

    但如果您正在寻找 TSSOP 封装故障保护开关、我建议您使用 TMUX7462FPWR。

    下面 是 TMUX7412F 与 TMUX7462F 的对比。 TMUX7462F 具有非常相似的性能、但不同之处在于它充当具有漏极响应的通道保护器功能、而不是典型的开关。

    从本质上讲、TMUX7462F 并非具有故障保护功能的开关、而是故障保护器。 Sx 至 Dx 路径将保持导通、直到检测到故障、这将触发过压事件。您可以选择输出是保持悬空还是拉至故障电源。

    请告诉我 TMUX7462F 是否适合您。

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kameron:

    是的、我了解 TMUX7462F、并已将它包含在我的设计中、只需要过压保护。

    尽管如此、TMUX7411F 和 TMUX7413F 的特性、尤其是使其不可测量地更适合某些电路功能的开关设置。 此外、单独控制每个四路开关开/关的功能对于 TMUX7412F 来说是优于 TMUX7462F 的优势。

    因此、目前我不是使用741x 系列进行设计、但将来 TSSOP 的可用性将非常有用、尤其是在发生致命错误时、非常可能需要现场更换的过压保护开关上。

    此致、

    阿诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arno:

    感谢您提供这些信息、我会将这些信息告诉我的团队的其他成员。

    此致、

    Kameron