This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3245:USB3320 USB PHY 隔离、

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3245, TMUX136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1431378/sn74cb3q3245-usb3320-usb-phy-isolation

器件型号:SN74CB3Q3245
Thread 中讨论的其他器件: TMUX136

工具与软件:

我正在寻找一个用于隔离 USB3320 USB PHY 的总线开关。 我正在考虑 使用 P/N: SN74CB3Q3245。  

您会推荐该器件吗? 或者是否有其他选择?  

USB PHY 接口是一个双向数据总线、在60MHz 上运行、电压电平为1.8V。 我会 使用总线开关隔离数据和控制线路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kenny、

    当您提到隔离数据和控制线时、我想您说开关将通电、但信号路径将被禁用以阻止60MHz (1.8V)信号。

    在这种情况下、我们必须查看 数据表中具有高关断隔离特性的多路复用器。

     SN74CB3Q3245器件是一个不错的选择、但是数据表中没有关断隔离数据、但 TI 开关和多路复用器的关断隔离在负载阻抗较小的系统中更好。

    另一种良好的解决方案是使用数据表中具有良好关断隔离的多路复用器。 可以选择 TMUX136、但可能需要多芯片解决方案。

      很难使用多路复用器/开关来完全阻断60MHz 信号。

       在尝试阻止60MHz 信号时、多路复用器/开关的输出端是否具有可接受的电压?

    请告诉我您的想法、我很乐意为您提供帮助。

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kameron、感谢您的快速响应。

    我需要的隔离是防止寄生电源、以便可以关断 USB 收发器并将其与总线断开、从而将其完全隔离。 因此、 当 SN74CB3Q3245上电时、将启用 SN74CB3Q3245并将收发器连接到 SoM、当断电时、它将处于高阻抗状态并与 SoM 隔离。  而不必太担心 完全阻塞交流信号。  

    认为这听起来像一个明智的解决方案?  感谢您的支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenny:

    感谢您提供额外的信息!

    是的、此器件适用于您的用例、因为它具有  称为 断电保护的功能 、可在器件未通电时使信号路径保持高阻态。

    如果需要任何其他帮助、请告诉我!

    此致、

    Kameron