This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LV2862:LV2862

Guru**** 2558720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1427495/lv2862-lv2862

器件型号:LV2862
主题中讨论的其他器件:LMR16006

工具与软件:

我们遇到了高故障率、如果电压测量值超过7.52 - 8.48的额定限值、且故障裕度在+0.001V 和+0.100V 之间变化、超出了8.48V 的上限值。  
为了确认根本原因、我们需要将样片返回 TI 进行故障分析。
U6 (197440 274)是一种降压转换器、也称为降压稳压器或直流/直流降压开关稳压器。
这种类型的直流/直流转换器提供低于其输入电压的调节输出电压。
作为开关模式电源(SMPS)、怀疑该元件可能存在与8.0V 输出范围相关的问题。
分析确定了5个具有 TSR216和 TSR133故障模式的工作订单。 这些故障很可能是由日期代码为202,321,202323的 U6 (197440 274)引起的。
我们通过将 U6 ( DC:202422 )替换为不同的生产日期代码 DC:202428 )和最新的生产日期代码进行了评估。
更换10个故障部件后、之前的所有10个故障部件均成功通过测试。
请求的测试类型:
1.电气检查
-查看 LMR16006稳压器是否在电源和电压条件下正常工作。
2.负载和功率波动检查
- 查看 连接 到输入 电源的设备时 LMR16006是否保持电压稳定。
3.加热测试
-查看 LMR16006 在不同温度下的工作原理,看看热量是否会引起问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请联系我们的 FA 团队。 我们无法在此论坛上进行 FA。

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我已根据  CPR 编号 CPR241108678提出 TT。

    但是、此 TT 被拒绝、并要求我们在 E2E 中提供反馈 (由 susanna.kwon@ti.com 提供)

    请告知如何继续下一步?

    我们已经落后于对此组件进行分析的截止日期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      已将负责 LMR16006的工程师分配到此主题。

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您当地的 FAE 联系人是谁、您位于哪里?

    谢谢!

    Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    susanna.kwon@ti.com

    我在马来西亚的槟城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammad:

    我和苏珊娜取得了联系。 她似乎要求你安排的部分,以供吃。 已经这样做了吗?  

    谢谢!

    Richard