This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7412F:TI 建议的单通道+/-30V 过压保护

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX7412F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1431878/tmux7412f-ti-recommendation-for-single-channel--30v-overvoltage-protection

器件型号:TMUX7412F

工具与软件:

嘿、电源开关团队、

我有一位客户正在着手一个新项目、我们正在寻找一款类似于 TMUX7412F 或 ADI ADG465的器件、它可以保护(+/-100mV)范围内的典型低电平模拟输入信号免受高达+/-30V 持续过压事件的影响。  在这里、TMUX7412F 似乎是合适的选择、但我们在寻找更小尺寸和更低成本的解决方案、因为我们只需要单通道保护支持。

如果您需要更多信息以提供指导、请告知我们!

-Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    感谢您将此问题提交到 e2e!

    目前、我们的产品系列没有1:1单通道故障保护开关。  

    如果您正在寻找1:1故障保护开关、我们目前的最佳选择是 TMUX741X 系列器件。

    我会将该主题转发给多路复用器团队的其他成员、以便我们可以将其放入未来交换机器件的 Creative 待办事项中。

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kameron!

    我会将此信息传递给客户、并让他们直接在此处评论、并提出他们可能遇到的任何后续问题。

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、太棒了

    谢谢 Matt。