Other Parts Discussed in Thread: TMUX1072, TMUX154E
主题中讨论的其他器件:TMUX154E、TMUX1072
工具与软件:
嗨、团队:
VCC 斜坡的最小值和最大值如下所示:

您能帮助分享为什么此功能有限制吗? 如果在此范围内为否、我们将得到什么结果?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Hale:
只要 工作环境温度低于 85°C、它就处于 TMUX154E 的建议工作温度范围内。 该 器件在-40°C 至85°C 温度范围内的长期可靠性由 TI 进行测试和验证。
此外、"此器件"的"质量、可靠性和封装数据"部分还显示了在此器件上执行的各种温度测试、旨在显示其在数据表上建议运行条件下的长期可靠性。
话虽如此、TMUX1072没有 VCC 斜坡要求、您也可以使用该器件。
如果您需要任何进一步的帮助、请告诉我。
此致、
Kameron