This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC4851-Q1:建筑材料 P/N SN74HC4851QPWRQ1 RFI

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1427095/sn74hc4851-q1-construction-materials-p-n-sn74hc4851qpwrq1-rfi

器件型号:SN74HC4851-Q1

工具与软件:

尊敬的 SIRs:

您能否提供下表中要求的有关 P/N SN74HC4851QPWRQ1的信息?

第 CTE 部分

PCB CTE

引线框基本材料
(例如铜)

电镀材料和厚度
(内层(按百分比)/外层(按百分比))
[ 0.002µm、Ni 0.001 μ 0.20µm (98%Sn-2%Bi) 0.010 μ

键合线材料
(例如金、铜、合金)

 

 

X

y

Z

 

 

 

 

 

 

如果符合 AECQ006标准的器件是铜线键合
是/否

谢谢!

此致、

Tomas Reverte.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomas:

    您可以在产品页面上找到其中的一些信息

    https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=SN74HC4851QPWRQ1

    键合线材料、引线框架材料和电镀材料全都有分解的成分。  

    铜基金属的 CTE 约为17ppm/C、NiPdAu 涂层约为13ppm/C

    我们的几乎所有多路复用器器件(我在多路复用器团队工作、因此我不一定能代表整个 TI、但我确信这一说法正确)都将符合 AEC-Q006标准。

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    感谢提供的信息。 非常有帮助。

    关于此问题、我们希望您就以下和以上 Tg 方面提供有关 CTE 部件的信息。 是什么?

    CTE1 (低于 Tg)= X

    CTE2 (高于 Tg)= Y

    提前感谢。

    此致、

    Tomas Reverte.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomas:

    我将在内部查看是否能找到这些信息。 我将在了解更多信息后向您提供最新信息

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    您是否有机会了解您能否提供这些信息? ´s 一直要求能够与竞争对手的设备进行更好的比较、并将其替换为您的设备。

    谢谢!

    Tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomas:

    我已经联系了我们的包装团队、他们会提供更多细节、但不幸的是、他们为我提供的更新时间表将在下周发布、因此我无法对此提供快速答案。 我会不断更新,因为他们给我更多的信息,但我也在等待我的结束

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    感谢您的支持! 我将信息传递给我的客户、我们期待收到您的回复。

    此致、

    Tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    您是否收到了包装团队提供的信息?

    期待收到您的回复。

    非常感谢!

    Tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomas:

    是的、我们的反馈是在本周结束时提供的、所以今天或明天我会为我们做少量的陈述、如果届时我们还没有听到、则将在周五再次进行陈述

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomas:

    我今天早上得到的更新不是最好的。 包装团队似乎遇到了一些仿真问题、因此他们将时间安排在下周。
    很抱歉这方面的延迟。 我会在获得更多信息后立即更新您的信息  

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomas:

    好消息,包装团队今天能够提供信息!

    看起来存在不同的温度范围、但信息在上方

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    非常感谢您的支持! 希望这能满足客户的期望。

    此致、

    Tomas