This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A22364:NO/NC 引脚的初始状态

Guru**** 2652615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1434641/ts5a22364-initial-state-of-no-nc-pin

器件型号:TS5A22364

工具与软件:

大家好、团队成员:

我想再次与您确认一下、COM1引脚和 COM2引脚在初始状态下连接到 No1和 NO2 (无 VCC、无 VIN)、对吗?

谢谢

BR.

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最小建议电源电压为2.3V。当 VCC 低于该电压时、无法保证器件正常工作。

    当器件通电时、IN 引脚必须具有有效的逻辑电压;您不得让它们悬空。

    当器件未通电时、 绝对最大额定值禁止您尝试对 I/O 引脚施加电压。

    未上电时、TI 不会使任何开关具有有效连接。