This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4051B:降低了 ESD 保护级别

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1433527/cd4051b-esd-protect-level-lowered

器件型号:CD4051B

工具与软件:

你(们)好

我们使用 CD 4051约十年,并在几年中购买了它超过200k ,从来没有遇到 IC 损坏,从 墨西哥的石油

但我们最近在 马来西亚发现了芯片损坏

您是否获得了 任何反馈?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    您能否提供有关问题的更多信息? 在这种情况下、失败意味着什么? 您是否有任何可以分享以帮助澄清的波形或图像?

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    VDD 短接至 GND,经过 ESD 测试 ,从 墨西哥购买是可以的,但 马来西亚在新工厂在同一 PCB 故障  

    我可以知道两个区域之间有什么不同吗?

    晶圆尺寸?   

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在马来西亚组装的芯片使用了一个新芯片;请参阅 PCN# 20230906004.1。

    数据表保证了2kV HBM 和500V CDM。 您正在进行哪些 ESD 测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI SIR

    DC1500V AC1000V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据哪个标准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我是否知道旧芯片使用的是?nm  技术?

    新型芯片采用 纳米 技术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI SIR

    这是我们公司内部的测试规则,不直接在 cd4051中施加电压,  我们将把火锅应用到机器上, Inter 的 CD4051 damange , 我们不;更改任何设计或 PCB 重新布局,只有购买的区域不同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    测试规则是否符合 JEDEC 标准? 我不知道直流和交流在测试中意味着什么、但该器件应通过1.5kV ESD HBM 测试。 有多少个装置出现故障?

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HBM 通过一个1.5 kΩ 电阻器对一个100 pF 电容器放电。 CDM 直接对6.8 pF 或55 pF 放电。 您的测试参数是什么?

    总之、TI 不保证超过数据表规格。 从 TI 的角度来看、新裸片没有什么问题。