This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G66:漏电流

Guru**** 2680515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1435148/sn74lvc2g66-leakage-current

器件型号:SN74LVC2G66

工具与软件:

嗨、团队:

我们使用 SN74LVC2G66QDCURQ1作为 模拟开关、如下所示、我们发现、只要1A 和2A 上拉至1.8V、即使 VCC 或控制引脚1C/2C 上没有电压电源、仍然存在从1A/2A 到1B/2B 的漏电流路径。 从而在1B/2B 侧产生0.7V 的电压电平。

我的‘s 是、如果 VCC 和1C/2C 上没有电压、从 A 到 B 的泄漏路径是怎样的?

我们可以做些什么来隔离输入和输出?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值禁止向 I/O 引脚施加高于 VCC 的电压。 如果从 I/O 引脚流入 VCC 的电流不受限制、则可能会损坏器件。

    只要存在信号、就应保持开关通电。 如果无法做到、请使用具有关断保护功能的开关、如 TS5A32166。