This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3159A:20MHz SPI

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A3159A, TS5A63157, SN74LVC1G3157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1435765/ts5a3159a-20mhz-spi

器件型号:TS5A3159A
主题中讨论的其他器件: TS5A63157SN74LVC1G3157

工具与软件:

您好、专家:

   TS5A3159A 是否能够处理20Mhz SPI 信号?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    100 MHz 的模拟带宽来实现的。 SN74LVC1G3157具有更高的带宽、会更便宜。 如果需要断电保护、请使用 TS5A63157。