This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628502-Q1:确认汽车等级。

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1435848/tps628502-q1-confirm-the-automtive-grade

器件型号:TPS628502-Q1

工具与软件:

请指定此 PN 的汽车等级:  TPS6285021HQDRLRQ1、  以及它是在什么基础上确定的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed:

    器件数据表中提到了它。

    谢谢!

    法尔海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farheen:

    是的、我知道。 感谢您确认信息。 我只是想知道 根据数据表、结温范围(-40至150 °C)是否会以某种方式影响等级!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed:

    环境温度范围为-40至125度、因此为1级。

    谢谢!

    法尔海恩