This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3T1G125-Q1:针对控制器和 GbE PHY 之间的 RGMII 125MHz 信号数据 SW 的建议

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: SN3257-Q1, SN74CB3T1G125-Q1, TS5A3166-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1435711/sn74cb3t1g125-q1-recommendation-for-rgmii-125mhz-signal-data-sw-between-controller-and-gbe-phy

器件型号:SN74CB3T1G125-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TS5A3166-Q1、SN3257-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户正在寻找用于控制器和 GbE PHY 之间的单通道 RGMII 信号 SW 的模拟软件解决方案。

由 GPIO 1.8V 控制开关开/关、支持来自 CPU 和125MHz 的信号(trise/fall <0.7ns)。  

请告诉我什么是最佳解决方案?

已查看  SN74CB3T1G125-Q1和 TS5A3166-Q1、但不确定哪一个是价格更优、功能更具竞争力的产品?

BR  

Lenny Lee